This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603:评估板上的开关输入电压范围

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793643/lm53603-switcher-input-voltage-range-on-eval-board

器件型号:LM53603
主题中讨论的其他器件:TPS2549

您好!

我们正在使用 TPS2549Q1EVM 评估板(USB 充电端口)。  此设计使用 LM53603AQPWPRQ1开关电源。  原理图显示了7V-18V 的输入电压范围。  开关的输入范围为3.5V-36V。

我们的应用需要更宽的范围、为什么 TPS2549评估板设计限制在18V?

谢谢你

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丰富、

    我们设计了 EVM、以使用常用规格优化典型运行。 通常、只要您确保更换在这些电压下可能损坏的任何组件、例如输入电容器、您就可以使 EVM 的 VIN 与器件规格一样高。 LM53603Q1EVM 具有额定电压高达50V 的输入电容器、因此您可以将其电压提高至36V。 您可能必须调节输出电容器或电感器以实现稳定性、但无需修改即可。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。  另一个问题是、"环路"信号是开关输出上分压器网络的一部分、它除了连接到测试点之外、不连接任何其他信号。  如果这仅用于测试、您如何建议修改设计以消除它?

    谢谢

    丰富

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丰富、

    您可以移除49.9欧姆电阻器(替换为短接电阻器)并移除测试点。 无需更改任何其他内容。

    如有其他问题、请开始新主题。 线程在一段时间后锁定、我不希望它在我有机会回答之前锁定。 这也使得今后更容易搜索问题和答案。 谢谢!

    Sam