This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:终止电流精度超出数据表规格

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795735/bq25895-termination-current-accuracy-beyond-datasheet-spec

器件型号:BQ25895

您好!

我的客户将终端电流设置为128mA。

它们使用电流表进行测量、发现电荷终止在180mA。

通过 BQ25895寄存器读取的上次充电电流为200mA。

这两项都表明端接电流精度超过数据表中的±20%规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如下所示:通过 MCU 每5秒读取一次数据。
    [4][12559.287200] c0/**** CW_UPDATE_DATA() UTC 时间:2019-4-2415:5:34**** /
    [4][12559.287231] c0 CW_UPDATE_DATA ()电压:4108
    [4][12559.287261] c0 CW_UPDATE_DATA()容量:100
    [4][12559.287261] c0 CW_UPDATE_DATA() temp:270
    [4][12559.287261] c0 CW_UPDATE_DATA() cycle_count:3.
    [4][12559.287261] c0 CW_UPDATE_DATA () SOH:100
    6>[12562.145294] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () VBUS 电压:5100
    6>[12562.145324] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () VBAT 电压:4144、
    6>[12562.145324] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc ()充电电流:200
    6>[12562.145355] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () VBUS_TYPE:0x3
    6>[12562.145782] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc ()温度:29316
    6>[12562.146240] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () sys_volt:4144
    6>[12562.147125] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc ()状态:0x76、故障:0x0
    <6>[12562.147583] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc ()限制:1650
    <6>[12562.148010] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () Charge 状态:1
    <4>[12562.148010] c0充电器 IC:
    [4][12562.148468] c0寄存器[0x00]= 0x7f
    [4][12562.148895] c0寄存器[0x01]= 0x06
    [4][12562.149353] c0寄存器[0x02]= 0x7d
    [4][12562.149780] c0寄存器[0x03]= 0x1E
    [4][12562.150238] c0寄存器[0x04]= 0x18
    [4][12562.15065] c0寄存器[0x05]= 0x11
    [4][12562.151092] c0寄存器[0x06]= 0x4b
    [4][12562.151550] c0寄存器[0x07]= 0x85
    [4][12562.151977] c0寄存器[0x08]= 0x50
    [4][12562.152435] c0寄存器[0x09]= 0x44
    [4][12562.152862] c0寄存器[0x0A]= 0x93
    [4][12562.153289] c0寄存器[0x0B]= 0x76
    [4][12562.15411] c0寄存器[0x0c]= 0x00
    [4][12562.154541] c0寄存器[0x0d]= 0x92
    [4][12562.15498]c0寄存器[0x0E]= 0x5c
    [4][12562.155426] c0寄存器[0x0F]= 0x5c
    [4][12562.155883] c0寄存器[0x10]= 0x3f
    [4][12562.156311] c0寄存器[0x11]= 0x99
    [4][12562.156768] c0寄存器[0x12]= 0x04
    [4][12562.157196] c0寄存器[0x13]= 0x1f
    [4][12562.157623] c0寄存器[0x14]= 0x39
    [4][12564.287231] c0
    [4][12564.287231] c0 /**** CW_UPDATE_DATA() UTC 时间:2019-4-2415:5:39**** /
    [4][12564.287261] c0 CW_UPDATE_DATA ()电压:4107
    [4][12564.287261] c0 CW_UPDATE_DATA()容量:100
    [4][12564.287261] c0 CW_UPDATE_DATA() temp:270
    [4][12564.287292] c0 CW_UPDATE_DATA () cycle_count:3
    [4][12564.287292] c0 CW_UPDATE_DATA () SOH:100
    6>[12567.165618] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () VBUS 电压:5200
    6>[12567.165649] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () VBAT 电压:4104、
    6>[12567.165649] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc ()充电电流:0
    6>[12567.165679] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () VBUS_TYPE:0x3
    6>[12567.166107] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc ()温度:29316
    6>[12567.166564] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () sys_volt:4164
    6>[12567.167449] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc ()状态:0x7E、故障:0x0
    6>[12567.167877] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc ()限制:1650
    <6>[12567.16834] c0 bq2589x-1 3-006a:bq2589x_monitor_workfunc () Charge 状态:3
    <4>[12567.16834] c0充电器 IC:
    [4][12567.168792] c0寄存器[0x00]= 0x7f
    [4][12567.169219] c0寄存器[0x01]= 0x06
    [4][12567.169677] c0寄存器[0x02]= 0x7d
    [4][12567.170104] c0寄存器[0x03]= 0x1E
    [4][12567.170532] c0寄存器[0x04]= 0x18
    [4][12567.170989] c0寄存器[0x05]= 0x11
    [4][12567.171417] c0寄存器[0x06]= 0x4b
    [4][12567.171844] c0寄存器[0x07]= 0x85
    [4][12567.172302] c0寄存器[0x08]= 0x50
    [4][12567.172729] c0寄存器[0x09]= 0x44
    [4][12567.173187] c0寄存器[0x0A]= 0x93
    [4][12567.173980] c0寄存器[0x0B]= 0x7E
    [4][12567.174407] c0 Reg [0x0c]= 0x00
    [4][12567.174865] c0寄存器[0x0d]= 0x92
    [4][12567.175292] c0寄存器[0x0E]= 0x5a
    [4][12567.175750] c0寄存器[0x0F]= 0x5d
    [4][12567.176177] c0寄存器[0x10]= 0x3f
    [4][12567.176605] c0寄存器[0x11]= 0x9a
    [4][12567.177062] c0寄存器[0x12]= 0x00
    [4][12567.177490] c0寄存器[0x13]= 0x1f
    [4][12567.177947] c0寄存器[0x14]= 0x39
    [4][12569.287231] c0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    数据表规格仅适用于 ITERM=256mA。 对于较低的 ITERM 寄存器设置、精度会变差。 假设串联电流表不会因其内部阻抗和/或自动量程(这很常见、因此我们不建议将电流表与电池串联使用)而导致其他问题、我不会惊讶终端电流为180mA、尤其是当 ICHARGE>1344mA 时。 如果您的客户降低了 ICHARGE<1344mA、端接电流精度是否会提高?

    此致、
    Jeff