This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73605:L/S MOS 电流限制规范

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73605
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795661/lm73605-l-s-mos-current-limit-spec

器件型号:LM73605

您好!

LM73605是5A 降压转换器、我是否可以知道其低侧电流限制的最小阈值为何是4.79A、小于5A?

请注意、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我从数据表注释中找到了答案。
    请放弃此问题。
    ====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
    (2)该电流限制作为内部比较器跳变点进行测量。 由于电流限制比较器和驱动器固有的延迟、
    在具有更快压摆率的闭环中测量的峰值电流限值将更大、谷值电流限值将更低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 TIGER!

    Sam