This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160和 TUSB320

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, TUSB320, BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795828/bq24160-bq24160-and-tusb320

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: TUSB320BQ25601D

感谢您的回答。

方框图显示 了用于 Type C 连接器的 TI 充电器 IC。 此处显示了 IC BQ24160 (我认为我们可以使用任何 I LIMIT >1.5A 且支持 USB 的充电器 IC)。

此方框图是否正确? 我可以感应到 TUSB320和 BQ24160之间没有连接。

e2e.ti.com/.../Query-For-USB-Type-C-charger.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Guruprasad、

    TUSB320和 BQ24160之间没有关系。 任何充电器均可与 TUSB320搭配使用。 一些充电器具有执行 USB BC 1.2 (传统) USB 检测的 D+/D-引脚、这补充了 TUSB320检测 C 型适配器的能力。 BQ24160 D+/D-引脚是第一代器件、未检测到 BQ25601D 等较高版本器件的适配器数量。

    此致、
    Jeff