This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:充电时间和 TTC 设置

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795928/bq24170-charging-time-and-ttc-setting

器件型号:BQ24170

你(们)好  

我们按如下方式设置 TTC  

TTTC= CTTC x KTTC = 0.1uF x 5.6最小值/nF = 9.3小时

但是、在6.42V 至8.36V 范围内为2节电池充电时、只需4.5小时。  

我们的原理图如下所示。  

我是否可以问什么会影响充电时间?  谢谢!

e2e.ti.com/.../bd100_5F00_20190213.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PTYsai、

    TTTC 设置安全计时器。 它在超时后停止为损坏的电池充电。 您的充电时间可估算为电池容量/充电电流* 1.3、其中1.3表示恒定电压(CV)下的时间。 如果您的电池电阻较高、或者充电器的输出引脚与电池之间具有高电阻连接、CV 时间可能会更长。

    此致、
    Jeff