This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883EVM:BQstudio 在目标器件列表中缺少 BQ25883/BQ25881选择

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25883, BQ25883EVM, EV2400, BQ25882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795846/bq25883evm-bqstudio-missing-selection-of-bq25883-bq25881-in-the-target-device-list

器件型号:BQ25883EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25883EV2400BQ25881BQ25882

尊敬的 TI:

我有客户尝试使用 BQstudio 对 BQ25883进行编程。 他已将 EV2400板连接到 BQ25883EVM。 然后连接到 PC for 并打开 Bqstudio。

但是、根据 EVMBQ25883数据表、它表示我们需要使用 BQ25881进行软件评估。

在 Bqstudio 中、我们无法找到 BQ25883/BQ25881的目标选择。

您能就缺少的目标列表选择提供建议吗? 我们应该使用哪一个?

经测试的软件版本:BQSTUDIO v1.3.54.1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试从以下链接下载 BQSTUDIOTEST v1.3.86.3: http://www.ti.com/tool/BQSTUDIO

    此版本包含 BQ25882的 bqz 文件、您的客户也应该能够将其与 BQ25883配合使用。

    此致、

    Angelo