This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424-Q1:降压模式下计算少数电阻值和 Vhys 值时出现问题。

Guru**** 2531170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795229/lm3424-q1-problem-in-calculation-of-few-resistance-values-and-vhys-value-for-buck-mode

器件型号:

我们在  降压模式下使用 LM3424获取约11.25V 的输出。 标称输入电压为24V、但可高达32V 或低至20V。

我们购买了 LM3424 IC,并且我们正在实施该电路,最终在用于降压模式的 LM3424数据表的应用标题下给出。

我们需要知道您如何计算输入 UVLO 和输出 OVLO 在降压模式下的 Vhys 值、电阻值 viz Rv1 Ruv2 Rov1 Rov2等。

与数据表中一样、它们获取一个电阻值(假设)来求解 Vhys、然后再次获取该 Vhys 值来求解电阻、就像我们可以假设的那样。

如果默认情况下使用该器件、或依赖于某些内部电路、请告知我们  

请说明 输入 UVLO 和输出 OVLO 的 Vhys、电阻值 viz Rv1 Ruv2 Rov1 Rov2等的计算

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    为故障指定的迟滞电压以及20uA 的迟滞电流将决定 ROV2和 RUV2。 然后、根据 ROV2和 RUV2、您将针对过压和欠压计算 ROV1和 RUV1。

    有关输入电压 UVLO 公式、请参阅第8.2.2.2.11节中的降压/升压示例;有关输出 OVLO 公式、请参阅第8.2.2.2.12节。 降压/升压 OVLO 感测电路与采用 PNP 晶体管的降压电路相同。

    第8.2.1.2.11节还描述了 OVLO、第8.2.1.2.12节描述了 UVLO。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    我在上面的章节中键入了一个错误。 第8.2.2.11节和第8.2.2.2.12节分别应为8.2.2.2.13和8.2.2.2.14。 第8.2.1.2.11节和第8.2.1.2.12节分别应为8.2.1.2.13和8.2.1.2.14。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    在浏览了这些部分之后、只有疑问才会引起。我要附加图像、请参阅、

    首先、您采用了 Vhys = 3V 的电压、对吧? 然后您计算了 RUv2,然后又计算了 RUv2以显示 Vhys=3V。 为什么?   

    问题是、为什么您在这里选择 Vhys=3V、这一假设的基础是什么?

    Rov2也是如此、或者您可以说输出 OVLO。 Vhyso=10V 如何? 或者为什么呢?

    如果我在某个地方出错、请更正。

    或者、无论其他参数如何、这是该降压模式的默认值。?

    请尽快确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    这 是我们重新计算 Vhys 的标准方法。  由于有些情况下、计算值不是标准电阻值、这就是全部。  如果您愿意、可以选择不同的 Vhyst 值、但您知道、当您第一次启动时、电流将消耗 、输入电压可能会由于电力线阻抗损耗而下降、这就是我们选择3V 的原因。  如果您选择2.9V、则 RUv2 = 2.9V/20uA = 145K、但没有145K、最接近1%的标准值为143K 或147K、则使用您选择的值重新计算实际的 RUv2。  如果您选择143K、则实际的 Vhys = 143K x 20uA = 2.86V。  

    同样、您可以根据需要为 Vhys 选择任何欠压和过压、但我们知道、当您消耗电流时、输入电压会下降、对于高功率系统尤其如此。  就过压问题而言、驱动 LED 的是电流源、如果负载不同、则 LED 电压可能不同、 如果 您有开路、 则控制器将关闭、直至达到迟滞以保护自身。  

    这些是设计电源电路的基础知识、 我认为在设计系统之前、您需要了解并更多地了解这些权衡因素。  

    谢谢 Tuan