This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22967:TPS22967DSGR

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22967, TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795753/tps22967-tps22967dsgr

器件型号:TPS22967
主题中讨论的其他器件: TPS22990

客户正在使用 TPS22967、我们的最大电流定义为4A。 当客户负载为8A 时会发生什么情况?

他们在负载开关上测试了8A 电流、我们仍然正常提供输出。 TPS22967上的最大电流是什么、会导致其损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您与 E2E 联系!

    器件在8A 电流下承受应力的持续时间是多少? 如果负载电流高于器件的绝对最大额定值、我们无法保证器件不会因加班而损坏。 即使器件在8A 电流下工作、它仍然会使器件的超时性能降低。

    TPS22990可以正常工作吗? 该器件的电流最高可达10A。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch