This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:IGBT 驱动器的 ISO5451、ISO5452、ISO 5852S 之间有何差异?

Guru**** 2522000 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452, ISO5451, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795841/iso5452-what-is-the-difference-between-iso5451-iso5452-iso-5852s-for-igbt-drive

器件型号:ISO5452
主题中讨论的其他器件: ISO5451ISO5852S

您好!

我们希望实现具有米勒钳位的隔离式 IGBT 驱动器、以减少由于 CCG 触发而导致的 IGBT 导通。 我介绍  了 ISO5451、ISO5452、ISO 5852S 的数据表、它们看起来非常相似。 我在这里不能找出任何差异。

有人能帮助我了解他们的不同之处吗?

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    ISO585x 和 ISO545x 之间的差异是峰值工作电压隔离额定值、在数据表中用 V_IORM 表示(分别为2121V 和1420V)。 ISO5x51和 ISO5x52之间的差异是最小 VCC 电源电压(分别为3V 或2.25V)。 最后、ISO5852S 中的"S"表示该器件具有分离输出(OUTH 和 OUTL)、而驱动器级具有单输出(仅 OUT)。 分离输出有利于单独优化导通和关断路径的栅极电阻和布局。 所有 ISO5xxx 器件都具有您所需的米勒钳位引脚。

    校正:ISO5452和 ISO5852S 均为分离输出。

    如果您有其他问题、请告知我们!

    此致、
    Audrey