This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:REFIN 超过1.8V 时的行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795709/tps51200-behavior-when-refin-is-over-1-8v

器件型号:TPS51200

您好!

 

我的客户对 TPS51200有疑问。

它们希望向 REFIN 输入引脚输入1.8V 电压。

但是、由于建议的工作范围高达1.8V、因此1.8V REFIN 输入基本上没有裕量。

如果 REFIN 输入超过1.8V、可能会出现哪种问题。

 

他们知道,如果不保持建议的工作范围,我们不能保证任何操作。

但他们想要确认的是、该器件是否具有非常奇怪的非线性行为。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    当 REFIN 电压高于1.8V 时、此部件可能工作、也可能不工作。 这不能保证。  

    谢谢