This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28C44:关于 UCC28C44 SCH 建议的应用。

Guru**** 2538280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795288/webench-tools-ucc28c44-application-about-the-ucc28c44-sch-suggestion

器件型号:UCC28C44

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

 

我想检查一个有关 UCC28C44的应用、如所附的原理图所示、我想检查几个组件是否可以替换

 

刚开始1和刚开始2、10公里时为10.2千欧姆。

Rsnub1和2、1/8W 或16W、或者其他?

第1节和第2节、这两者的最小值

对于1/8W 或1/16W 或其他情况、Rsns 为25m Ω  

Shawne2e.ti.com/.../WBDesign21_5F00_shawn.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅以下信息。
    1. startup1和 startup2,10公里后为10.2千欧姆。
    问:是的、这将缩短启动时间、但不会太长、因为充电电流很大。
    2. Rsnub1 & 2、1/8W 或16W、或者其他?
    Q:由于设计报告中的最大缓冲器 PD 为1.524W、因此 Rsnub1和 Rsnub2必须大于1.525/2=0.762W。 因此、选择的值应大于1W。
    3.第1节和第2节,这两者的最低要求
    变压器二级1峰值电流为11.529A,因此应选择大于11.529*2=23.058A 的平均整流正向电流
    (VIN_max*Ns1toNp+Vout)*2=(28*2.401+24)*2=182.456V,因此峰值重复反向电压应大于182.456V。
    4.对于1/8W 或1/16W 或其他情况、Rsns 为25m Ω
    设计报告中的最大 Rsns PD 为2.876W。 因此、选择的功率应大于3W。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    另一个问题。

    您能帮我检查 T1数据表吗?

    因为 T1没有推荐的材料、我应该查找变压器以满足 TI 建议规格。

    肖恩

    附加文件是变压器 spece2e.ti.com/.../PW07206ST--_517FDC7E4872_SPEC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以直接从其制造商处购买此器件。
    www.fpe.com.cn/.../index.asp
    或者、您也可以使用此变压器数据表在任何磁性组件制造商中设计此变压器。 反激式通常使用的磁芯材料是铁氧体。

    此致、
    Teng