This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:高输出电压解决方案(功率超过2kW)的参考设计

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28951, UCC28950, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793419/ucc28951-reference-design-for-high-output-voltage-solution-over-2kw

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC28950UCC28070A

一位客户正在寻找全桥 TI 参考设计、所需规格如下;

・Ω 输入:来自 UCC28070的385VDC (375V ~ 395V)

・μ A 输出:140V/15.3A (2142W)~ 21.4A (3000W)

我正在寻找 基于 UCC28951或 UCC28950解决方案的全桥 TI 参考设计、但我没有找到高输出电压设计。

是否有匹配或接近设计? (客户请求是原理图和效率数据)

如果有可与 UCC28070或 UCC28070A (PFC)结合使用的参考设计、则这是最佳解决方案。   

顺便说一下、我找到了 PFC 设计(规格如下);PMP4259、PMP4311和 Webench 报告。  

・Ω 输入:198VAC ~ 264VAC (200V)  

・μ A 输出:385VDC (375V ~ 395V)/5.56A (2142W)~ 7.89A (3000W)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satosi-San
    明天我要回答这个问题-请耐心等待。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satosi-San

    我很抱歉不能早点回来-

    我看了一下、恐怕我们没有使用 UCC28951或 UCC28950并具有高输出电压的 PSFB 参考设计。 我可以找到的唯一设计是12V 输出。

    我们确实有一些高输出电压设计、例如 www.ti.com/.../TIDM-02002 、它们使用 C2000处理器而不是模拟控制器。

    您发现的 PFC 级参考设计是相关的、应该很有用。

    此致
    Colin