This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61256:对 EN 引脚上升时间有任何要求?

Guru**** 2511355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218, TPS61256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795282/tps61256-any-requirements-for-en-pin-rise-time

器件型号:TPS61256
主题中讨论的其他器件:TPS54218

您好!

我考虑通过采用 RC 电路将 TPS54218的 PWRGD 信号延迟约1ms。

然后将延迟的 PWRGD 连接到 TPS61256的 EN 引脚以延迟其启动时间。

我 的问题 是、如果 RC 电路 在 TPS61256的 EN 引脚上产生缓慢的上升时间并导致任何故障等问题。

是否对 EN 引脚上升时间有任何要求? 或者 此电路 是否会导致任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看不到您的图片。 您可以再次发送吗?
    对于 TPS61256、EN 引脚低电平输入电压为0.4V、高电平输入电压为1V。 迟滞特性可防止频繁启用或禁用器件。 无需 EN 引脚上升时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复! 您的答案足以解决问题。