This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41-Q1:UCC28C41的最短导通时间

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795028/ucc28c41-q1-minimum-on-time-of-ucc28c41

器件型号:UCC28C41-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C41

您好!

我想知道 UCC28C41的最短导通时间。 因为我发现在 高电压和轻负载条件 下 UCC28C41的驱动具有固定的导通时间(73ns)。 因此、我想知道原因。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我稍后将检查您的问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们期待您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您是否回来?
    这个问题对我们很重要、请尽可能帮助我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhongyi、

    我尚未发现 UCC28C41的前沿消隐时间。 因此、没有最短的导通时间限制。
    我认为最小导通时间取决于 CS 到输出延迟时间、输出上升/下降时间以及 CS 引脚上 RC 滤波器的延迟时间之和。

    此致、
    Teng