This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:我能否将该二极管层压到我的太阳能电池板设计中

Guru**** 2390230 points
Other Parts Discussed in Thread: SM74611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793184/sm74611-can-i-laminate-this-diode-into-my-solar-panel-design

器件型号:SM74611

正在进行的项目由完全由塑料制成的太阳能面板(因此不含玻璃或铝)组成、这意味着面板与热点测试熔化(玻璃具有更好的耐高温性)(这是 IEC 测试)

为了降低热点温度、我们在每个二极管上使用12个太阳能电池(而不是24个电池)、因为我们的热点温度(IEC 测试)会变得很高。 这意味着我需要6个二极管来支持72节电池。

电池板的电流设计使得在一块电池板中集成旁路二极管或者有源开关成为可能。

TL;DR 是否可以将该二极管层压到太阳能电池板中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SM74611可用于在正常运行期间、当电池板的某些部分被上色时、为串电流提供替代路径。 如果没有旁路二极管、阴影单元将显示一个热点、这是由反向偏置单元中的过多功率耗散引起的。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    请告诉我们您的问题是否得到了解答。
    如果是、请单击结尾处的"这已解决我的问题"

    此致、
    Kari。