This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:前馈电容值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795692/lmr62014-feed-forward-capacitor-value

器件型号:LMR62014

大家好、

我的一位客户在 能量计应用中使用 LMR62014从5V 电压生成16V 电压。20-50msec 的负载约为100mA。

他目前使用220pf 作为前馈电容器,但未通过辐射发射测试。

如果 CFF 的值从220pf 增加到440pf、则辐射发射结果将通过。

由于 PCB 是经过续流处理的、因此无法更改布局。

有两个问题:

前馈电容如何降低辐射发射?

2.是否可以在设计中使用440pF?它会产生什么影响?

此致、

Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harmeet、

    您能否共享原理图和布局? 零点 fz 的建议频率应约为6kHz。 CFF 电容器与上电阻器相关。 如果在 CFF=440pF 时、现在计算的零点大约为6kHz、则可以选择它。
    您有负载瞬态波形吗? 440opF 电容器有助于通过辐射发射测试的原因可能与负载瞬态期间的电压振铃有关。 过大的压降和振铃会对辐射发射产生不良影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我已在您的电子邮件中共享原理图和布局。

    让我们通过电子邮件进一步讨论。

    此致、

    Harmeet