This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:电源管理论坛

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790511/bq24125-power-management-forum

器件型号:BQ24125

您好!

我设计了采用 BG24125的充电电路来为3s1p 锂离子电池充电。 请参阅下面的原理图。

但是、当我连接电池(10.8V)时、它不会充电。

ISET1的电压--> 0表示它没有充电。 ISET2上的电压--> 0.1V。TS 上的电压--> 1.5V。STAT1导通(拉至 GND),STAT2关断(拉至高电平)。

我无法确定发生了什么情况。 请提出任何建议。

谢谢、

耶生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ye-Sheng、

    在 STAT1打开且 STAT2关闭的情况下、充电器认为正在充电、对吧? 您的输入电压是多少? 在 TP3处测量的电压是多少?

    此致、

    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的、根据 STAT 引脚、充电器认为它正在充电。

    电压输入为15V、TP3的电压本质上是电池电压除以电阻器。 它大约为1.7V

    耶生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ye-Sheng、

    TS 引脚上的电压是多少? 我假设 PG 为低电平?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TS 约为1.5V。PG 为低电平。

    耶生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ye-Sheng、

    困惑。 如果您移除 BAT+和 BAT-位、保持 NTC 连接或使用电源将 TS 引脚保持在1.5V、您是否看到 IC 进入电池检测、波形与图11数据表第18页类似?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、我没有连接 NTC、但将电阻器交换为10k。 电池波形与数据表类似。

    谢谢、

    耶生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ye-Sheng、

    很棒! 如果您添加更多电容(>=250uF)而不更换电池、充电器是否会将电容器充电至所需的电压?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    是的、电容器达到所需的电压。

    耶生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我拿了另一个电路板、并更仔细地进行了一些测量。 我发现:

    1) 1)感测电阻两端的电压为0.1V、这表示流经电阻的电流为1.5A
    2)流入电池的电流非常小(<10mA)。
    3) 3) ISET1的电压为1V、这表示充电电流为1.5A
    4) TS 上的电压为1.6V
    5) 5)整个系统消耗22mA @ 15V 输入

    我测试了电池、可以直接从电源为电池充电、没有任何问题。

    从 BQ24125的角度来看、它认为它正在为电池充电。 但是、在某种程度上、电流似乎流回 BQ24125引脚14。 这是可能的吗?

    谢谢、

    耶生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ye-Sheng、

    BAT 引脚为高阻抗。 是否可以有焊料短路? 我不理解项目5、1和3是如何相关的。 充电器的输入电流和电压是多少?输出电流和电压是多少?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    神秘终于解决了。

    供应商弄乱了感应电阻器、而不是0.068欧姆、而是放置了68欧姆电阻器。 我纠正了这个问题,世界又是美丽的:)

    感谢您的帮助!

    耶生