This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:控制直流/直流转换器的输出纹波

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795470/tps563201-controlling-output-ripple-of-dc-dc-converter

器件型号:TPS563201

您好!

在我的新设计中、我使用 TPS563201降压稳压器将12V 直流转换为5V 直流、输出电流要求为0.5A。

A.输入电容器置于 Vin 处:

1. 10uF/50V 陶瓷(2个)

0.1uF/50V 陶瓷(1个)

B.降压转换器的 Vin 和 EN 引脚短接在一起。

c.电容器(0.1uF/50V)位于 SW 引脚和 VBST 引脚之间

D.电感值为3.3uH

E. 22uF/10V 输出电容器(2个)

f.放置的反馈电阻器为56.2K 和10K。

输出纹波为30mV、但我的应用要求输出纹波小于10mV。 我尝试增大输出电容器、但未观察到明显的改善。

请建议一种合适的方法来获得解决方案。

谢谢

Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    这些参数似乎是合理的。 您是否使用最小环路来测量纹波?

    此致、

    张文森