This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:是否有不带直通的 TPS61220/TPS61222引脚兼容版本?

Guru**** 2529840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TPS61222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795205/tps61222-is-there-a-pin-compatible-version-of-the-tps61220-tps61222-without-pass-through

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件:TPS61220

该电路在启用时会看到高达200mA 的浪涌电流、这会导致为电路供电的碱性电池出现明显的压降。  当 Vcc 降至1.8VDC 以下时、这会导致 MCU 上出现欠压复位。  当2节碱性电池的电压为2.85VDC 或更低时、就会发生这种情况。  我需要这些电池在低至2.0VDC 的电压下工作。

问题是由于电池的串联电阻(和/或电池和电感器之间的路径)对于浪涌而言过高。  

是否有任何关于如何解决此问题的想法?  

  1. TPS61220/TPS61222是否有引脚兼容版本不带直通功能?

连接到 Vout 的电容值有多低(如果这有帮助)?  目前为4.7 μ F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Josh:
    您是否可以检查浪涌电流要求? 我们可能会为您提供一些解决方案或替代器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Josh:
    我将关闭此帖子、因为我可以通过电子邮件联系您。