This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:开关导致的噪声过大。

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795594/tps56121-excessive-noise-due-to-sw-switching

器件型号:TPS56121

我有一个使用 TPS56121的新设计。 VIN 为12V、Vout 为1.15V。 我看到上升和下降 SW 脉冲上的过冲和下冲过大。 我已经遵循了 webench 设计。 并使用了推荐的器件。 我尚未在稳压器上施加重负载(最大1A)。

是否有用于调节的最小负载?

是否有最低负载要求?

SW 脉冲的最小宽度是多少?

我正使用此器件来驱动新 ASIC 参考设计上的内核电压。 如果可能、请通过电子邮件与我内部联系。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    我将向您发送一封电子邮件...