This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:输出

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029, TPS61016, TPS61322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793306/tps61322-output

器件型号:TPS61322
主题中讨论的其他器件:TPS61029TPS61016

我实际上在使用 TPS613221ADBVT。

输入电压- 1.2V

输出电压- 3.3V

电流输出:150mA

没有任何电路驱动电流消耗的电流为150mA。 输出电压为1.5V。 请列出可能的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将其用于 Wifi 电路。 因此、我了解电路中的噪声可能会导致变化。 这会导致我的电路负载、电流约为250mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    您是否根据 EVM 进行了测试? 如果没有、请为我分享原理图和布局。 谢谢~

    此外、负载的类型是什么? 在加载时?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否不在 EVM 中

    负载是一个 wifi 模块。

    我的电路所需的电流为150mA。 但是、当我放置升压电路时、会发生一次。 输出电压降至1.7V、电流降至260mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    请移除电路板中的 L3并使用电阻作为负载来测试升压转换器的能力。 我想您的负载可能会在一段时间内大于150mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、


    是的、我们确实观察到虚假、您能建议任何替代器件型号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    请确认负载条件、以便我给出正确的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载是无线模块。 因此、有互联网连接、因此电流波形看起来是这样的。 电流曲线在与电源串联的2 Ω 电阻上测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    电流会一直变化、但最大值似乎低于150mA。

    我会向您推荐:
    1#无负载启动。 之后、启用无线模块。
    2#使用电阻替换负载、以测试转换器的电流能力。


    此外、我们还有效率更高的 TPS61099x 和电流容量更大的 TPS61029。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1#是不可能的、因为我们希望它用于连续运行
    2#无论它的能力如何、我都认为它不能处理虚假响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    1#它可以在启动后持续运行。 升压转换器很难在满负载时启动、或者您可能需要成本更高的大得多的电流器件。
    2#建议首先使用每个部件来调试系统。 或者很难聚焦关键点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以并联两个稳压器?

    我正在考虑更换 TPS 61016

    -我是否可以在考虑进行测试时获得一些支持、并且我面临一些关键的最后期限。 您能不能帮助我联系印度的某个人、在这里获取多个样片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nedhi:
    不建议并行。 TPS61016可能没有足够的电流能力来满足您的需求。

    您可以通过 TI.com 申请样片、或联系经销商。
    TI 授权半导体经销商: www.ti.com/.../distributors.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请推荐器件。 为什么不使用 TPS 61016?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    抱歉、我对您的负载情况感到困惑。 TPS61016很难支持从1.2升压到3.3/260mA。
    我们具有更大的电流容量 IC、如我之前提到的 TPS61029。 毕竟、最好在选择转换器之前确认负载条件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议用于降压的电源 IC 为:AP2114H-3.3TRG1

    因此、我不认为 TPS61029
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    您是否可以为我共享系统模块? 我没有看到降压转换器在哪里。
    请注意、电流负载是升压转换器的关键规格。 或者我们无法推荐合适的器件。 TPS61029的电流容量大于 TPS61322和 TPS61016。 但我仍然确认它是否适合您、因为缺少关键规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我只是使用电阻器检查电路的负载、显然它甚至不能加载66欧姆的负载。 这是40mA。 这是否是故障 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我有一个电池、后跟10欧姆的可故障电阻器、然后是 TPS 电路。 我知道电阻器将电压降至0.854、从而导致电路负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    我真的想提出我的建议、但我仍然对您的系统和测试结果感到困惑。
    我们非常感谢您连接系统块和必要的波形、包括 Vin、Vout、SW 和 Icoil 首选项。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    抱歉、我没有看到您提到的降压转换器。
    请添加波形、包括 Vin、Vout、SW 和 Icoil。 我担心 Vin 在加载时可能会下降很多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我移除了无阻电阻器并将电压降低至2V、则它会加载电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW (位于顶部)

    输出(低于)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    请检查您的输入电压。 下面的链接显示了如何调试升压转换器。 请像这样捕捉波形。
    e2e.ti.com/.../tips-in-debugging-a-boost-converter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先是空载、然后是电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入和输出电容器为47uF。 我没有缓冲电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    我认为这可能对在线支持无效。 您可以联系现场团队?
    我现在仍然没有看到带或不带负载的 Vin 波形。 请确保 Vin 保持在建议范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能提供联系方式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无负载 VIN - 2.8V

    输入电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi:
    通过以下链接、您可以联系经销商。
    www.ti.com/.../distributors.html