请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27313 主题中讨论的其他器件: LMR62014
使用 LM27313在输入8.5Vdc 应用中输出12V 直流、我们在类似应用中是否有电池选择? 峰值电流为1A、但工作时通常为100-200mA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.