This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:在输入8.5Vdc 应用中使用 LM27313输出12V 直流

Guru**** 2534310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313, LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794844/lm27313-use-lm27313-to-output-12vdc-in-an-input-8-5vdc-application

器件型号:LM27313
主题中讨论的其他器件: LMR62014

使用 LM27313在输入8.5Vdc 应用中输出12V 直流、我们在类似应用中是否有电池选择? 峰值电流为1A、但工作时通常为100-200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    LM27313开关电流限制为0.8A (最小值)、因此它无法在 Vin=8.5V、Vout=12V@1A 的条件下工作。
    我可以知道最小输入电压吗? LMR62014是一个可以在这种情况下工作的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack、
    感谢您的回答、但 LM62014的交货周期约为16周或更长、客户进行预测的时间太长。 我向工程师推广了 LM27313、如果这不能满足他们的要求、他们会向我提供反馈、我会向工程师尝试另一个 PN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    好的。 请告诉我您是否有任何其他疑虑。