This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92560:当 TPS92560与电子变压器一起工作时、LED 闪烁

Guru**** 2814885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794514/tps92560-leds-flickering-when-tps92560-working-with-electronic-transformer

器件型号:TPS92560

当 TPS92560与电子变压器一起工作、 电感试过15uH、30uH (2 x 15uH 串联)和47uH 时、LED 闪烁、所有这些都不会停止闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    电子变压器的负载更像是电阻器。 输入端的电阻器和电容器以及从变压器汲取的功率都很重要。 电流探头可能有助于诊断正在发生的情况。 如果这种情况还带有三端双向可控硅开关元件、这会增加问题的复杂性。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、
    您是否有任何设计提示文档,如 PDF 或 PPT 等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我想将其直接发送到电子邮件、以便关闭此主题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin、

    我 已经收到您的电子邮件、感谢您的帮助!