请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS43061 尊敬的先生:
您是否可以帮助检查 TPS43061的 ISNS+/ISNS_的输入共模电压范围?
例如:
VIN =+5V、但升压输入=+12V、 您知道吗、ISNS+/-的共模电压为+12V、 您认为 TPS43061能够正常工作吗?
此致、
插孔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.