This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:ISNS+/ISNS+的输入共模电压范围

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795321/tps43061-the-input-common-voltage-range-of-isns-isns

器件型号:TPS43061

尊敬的先生:

您是否可以帮助检查 TPS43061的 ISNS+/ISNS_的输入共模电压范围?

例如:

VIN =+5V、但升压输入=+12V、  您知道吗、ISNS+/-的共模电压为+12V、 您认为 TPS43061能够正常工作吗?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    感谢您提出问题。

    ISNS+和 ISNS-引脚的额定电压高达40V、如数据表的绝对最大额定值表中所指定。 不应出现与电流感测引脚分开为 VIN 引脚供电的问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett