This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131RGER 不稳定

Guru**** 2405665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794611/tps65131-unstable-tps65131rger

器件型号:TPS65131

大家好、

我收到了以下请求:

################################

我们遇到了降压/升压双转换器 TPS65131RGER 的问题。 我们的产品刚刚开始生产、但我们无法解决、这非常紧迫。

症状如下:

当输入电压(原理图中标记为 BATTERY_OUT)超过4.05V 时、VR4的两个输出级(TPS65131RGER)都会变得不稳定、即8V 级会降至约3.8V、-5V 级甚至会更糟。 当“Battery _OUT”范围介于3V 至4.05V 之间时,电源输出非常稳定。

我们再次查看了数据表、但找不到任何元件值或相关规格、它们似乎是错误的、会导致这种行为。  

################################

我将单独发送原理图。

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除以前的邮件外:
    该问题仅在启动时发生(当它以3.8V 启动、然后稳压至4.2V 时、输出保持稳定)。
    在我们的测试中,当参考设计中通过100R 电阻器连接到 Vin 的“4.7uF 电容器”被移除时,我们就解决了这个问题, 但我们无法找出原因,因为“battery_out”电源的阻抗足够低(锂聚合物电池通过简单的 FET 通道连接到该电源),并且导致启动问题的可能性很低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年4月24日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabio、

    您能否发送您设计的原理图、以便我可以检查我是否能够发现错误? 此外、您能否捕获升压和反相转换器的 SW 节点示波器图? SW 节点电压的行为可以为我们提供一些线索。 如果您愿意、请随时通过电子邮件将此信息直接发送给我。

    此致、
    辽卡特汗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabio 您好:

    由于我们正通过电子邮件直接讨论这一点、因此我将关闭此主题。

    此致、
    辽卡特