请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 大家好、
我收到了以下请求:
################################
我们遇到了降压/升压双转换器 TPS65131RGER 的问题。 我们的产品刚刚开始生产、但我们无法解决、这非常紧迫。
症状如下:
当输入电压(原理图中标记为 BATTERY_OUT)超过4.05V 时、VR4的两个输出级(TPS65131RGER)都会变得不稳定、即8V 级会降至约3.8V、-5V 级甚至会更糟。 当“Battery _OUT”范围介于3V 至4.05V 之间时,电源输出非常稳定。
我们再次查看了数据表、但找不到任何元件值或相关规格、它们似乎是错误的、会导致这种行为。
################################
我将单独发送原理图。
此致、
Fabio