This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1用于两个电池系统

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794858/lm5170-q1-lm5170-q1-is-used-in-two-battery-system

主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1

你(们)好

客户希望在新项目中使用 LM5170-Q1。

高压侧的电压范围为20V~30V、低压侧的电压范围为12.6V (电压范围为10V 至14V)

此系统中有2节电池、它们希望单独控制。

他们能否按下图配置此系统?

LM5127-Q 故障检测被禁用、背对背 MOSFET 由 MCU 控制。

当高压侧至低压侧、buck1和 buck2的方向打开时、MCU 会关闭背对背 MOSFET 1、这是否起作用?

当从低电压侧到高电压侧的方向、boost1和 boost2导通时、MCU 会关闭背对背 MOSFET 1、这是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    这似乎是重复的帖子。 我将关闭该线程。

    谢谢、

    Garrett