This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361:有时 TPS54361在加电时损坏。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790597/tps54361-sometimes-tps54361-is-broken-when-power-up

器件型号:TPS54361

大家好、

    客户反馈有时 TPS54361会在加电时损坏、有时也会损坏。 它被电路板中的新芯片 TPS54361所取代、工作正常。

我们测试损坏的芯片 TPS54361、VCC 对 SW 和 GND 短路。 我们还看到二极管也损坏了。

电池的输入为54.5V。 输出为5V。

很难再次出现。 因此很难捕捉输入信号。   

下面是它们的 SCH 和布局。 你有什么建议吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您如何保护器件免受任何输入电压瞬态的影响? 以下是我根据您分享的原理图提出的建议:

    1.在输入端添加一个大容量电容器。 在此应用中,请使用100uF、50m Ω ESR 100V 电容器。 这将抑制直流/直流转换器输入端的电感振铃
    2.在输出端添加另一个22uF 电容器。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

       感谢您的帮助!

    我是否可以知道 为什么100uF、50m Ω ESR 可以抑制直流/直流转换器输入端的电感振铃?

    客户使用此 SCH 已有几年、因此他们认为 SCH 没有问题。 他们担心布局是最重要的原因。

    你有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃吉西

    如果降压转换器电路不在距离输入电压源约5cm 的范围内、则需要大容量电容。 该电容器为与电源线和高 Q 陶瓷电感相关的谐振提供阻尼。
    这是高电压应用,任何由于输入迹线上的寄生电感而产生的振铃都可能导致故障。
    分享设计的光绘文件以进行布局回顾。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambreesh、

    感谢您的帮助!

    随附的文件为 Gerber。 您能帮我们回顾一下吗? 谢谢!

    e2e.ti.com/.../TPS54361-Gerber-file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃吉西

    布局中有几个问题,即 FB 电阻应靠近 FB 引脚和 Comp GND 连接。

    但这不应导致设备出现故障。  

    正如我在前面的帖子中提到的,输入电压瞬态似乎是问题的根本原因。 此外、如果有一条长迹线连接到输入(大于5cm 左右)、如果降压转换器电路不在距离输入电压源约5cm 的范围内、则需要大容量电容。  该电容器 将为与电源线和高 Q 陶瓷电感相关的谐振提供阻尼。  

    ----阿姆布雷什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ambreesh,

    感谢您的帮助!

    我想再次确认、我做这个更改、让 C31从10uf 更改为100uf、50Ω ESR、它可以处理这个问题、对吧?

    如果是、因为客户没有那么大的 vaule100uf 电容器、他们是否可以使用10 个10uf 并联电容器来实现这一点? 如下面所示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃吉西

    以下是客户应验证的事项:

    1.输入电压瞬态:在输入电源线路上查找任何瞬态。 这一点非常重要,因为可能存在会损坏器件的输入电压瞬态。
    2.添加带有 ESR 的大容量电容器以抑制任何 LC 谐振:在输入端使用50m Ω(不是您的响应中所述的欧姆电阻) 100uF、100V 电解电容器。

    它们可以使用并联电容器,但50毫欧电阻器应位于 CAP 和 DGND 之间。

    ----阿姆布雷什