This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何在我的电池组中组合 GPCRB 和 GPCRA0?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCRA0, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795214/bq40z50-r2-how-to-combine-gpcrb-and-gpcra0-in-my-battery-pack

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRBGPCRA0

尊敬的 TI 专家:

我有一个 BQ40Z50-R2电池组、工作温度范围为-20°C 至60°C。 我们知道、TI 为用户提供了 GPCRB 和 GPCRA0优质工具。 如何在我的电池组中组合 GPCRB 和 GPCRA0? 或针对该应用的其他建议、以避免 SOC%跳转。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    使用 GPCrb、它既可以执行 Gpcra 的操作、又可以优化低温。 您不需要 gpcra0。 只需执行 gpcrb、然后运行您的学习周期。
    谢谢
    Onyx