This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:如何在 TI LM2831和 ST1S06A 之间进行联合布局

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795249/lm2831-how-to-co-layout-between-ti-lm2831-and-st1s06a

器件型号:LM2831

您好、TI 专家、

我的客户最初为他们的项目设计了 ST1S06A,我们提出了我们的解决方案-- LM2831,但不兼容 P2P。

请问我们是否可以 与 ST1S06A 进行联合布局?  这对我们来说非常重要、因为我们可以说服客户在下一个版本中实施我们的解决方案。

Jin

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jin、

    如果您使用的是 LM2831 WSON 封装、则唯一的引脚差异是引脚6。 它是 LM2831的 EN 引脚、而 ST1S06A 的 NC 引脚。 存在更大的更根本的差异。 LM2831是一款非同步转换器、需要一个环流二极管、而 ST1S06A 是一款具有集成 LS FET 的同步转换器。 EN 引脚不得悬空。 它可以连接到 VIN 或合适的逻辑控制。 您还必须为 PCB 上的环流二极管提供一个封装位置、对于 ST1S06A、该封装位置不会被组装。 外露焊盘略有不同。 您应该能够为两者使用公共焊盘尺寸。 如果您有其他问题、请告诉我。