This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43602-Q1:VIN 最大额定值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795270/lm43602-q1-vin-maximum-ratings

器件型号:LM43602-Q1

您好!

我将查看 LM43602-Q1的数据表。 在"最大占空比为10000小时的0.01%"说明下、VIN 的最大额定值为42V。 "占空比"和"10000小时"指的是什么? 感谢您的帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peiheng、

    请参阅此主题以获取答案。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    非常感谢您的意见!

    根据我的理解、最大占空比是指不会损坏 LM43602-Q1的重复瞬态事件。 当非重复事件在36V 至42V 之间发生而不损坏器件时、是否对 Vin 最大脉冲宽度有明确的要求?

    Peiheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peiheng、

    我们在0.01%的占空比下将数据表测试为小于500msec 的时间。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    感谢您的提示! 该数据将非常重要。

    Peiheng。