This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:该器件是否可以像其他具有反馈电阻器的器件一样接受 SVB 电压变化? 如果客户使用反馈电阻器、为什么内部基准应靠近 Vout?

Guru**** 2813095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794483/tps548d22-whether-the-device-can-accept-svb-voltage-change-as-other-devices-with-feedback-resistor-if-the-customer-use-feedback-resistor-why-the-internal-reference-should-be-close-to-the-vout

器件型号:TPS548D22

大家好、

该器件是否可以 像 其他 具有反馈 电阻器的器件一样接受 SVB 电压变化? 如果 客户 使用反馈 电阻器、为什么内部 基准 应 靠近 Vout? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我不知道数据表为什么这么写。 当输出电压非常接近基准电压时、Rtop 与 Rbot 相比非常小。
    让我来了解一下原因。 现在是 TI 的假日。 我很可能直到星期二才有答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    原因是内部斜坡生成。 它期望输出电压接近基准电压。 如果您需要更高的电压、则可以将基准设置为标称1.2V、并使用正常的电阻分压器。