This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:输出电压设置

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795218/lm317-output-voltage-setting

器件型号:LM317

你(们)好

客户正在尝试使用具有以下规格的 LM317。
■LM317 (SOT-223)
VIN = 15V
VOUT=7V
Iout =110mA

还与环境温度存在关系、是否可以使用?
我在 WEBENCH 上确认了它、但我遇到了错误、因此无法确认。

注意事项

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    为了更好地帮助您、您能帮助我了解您所指的与环境温度的关系吗?

    如果是关于热性能、则 LDO 的功率为(15-7) x 0.110 = 0.88W、可以使用 RJA 估算潜在的温升、即0.88瓦 x 66.8C/W = 59C。 因此、可以使用环境温度加上59°C 的温升来估算 LDO 的结温。 如果您询问其他问题、请回复此邮件并告知我。

    此致、
    Jason Song