This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:UC-1834最小输入电压

Guru**** 2508425 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1834-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791514/uc1834-sp-uc-1834-minimum-input-voltage

器件型号:UC1834-SP

UC1834-SP 开始工作所需的最低输入电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anjali、

    VIN 最小输入电压为5V

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel。
    此外、它是否与温度相关、或者在所有温度下是否相同。 我还请求您将此数据添加到数据表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anjali、

    这尚未在温度范围内进行过测试、因此我无法评论温度灵敏度。

    这些数据在测试条件下的数据表中、这不是规格。

    鉴于将此值作为规格添加到数据表中需要对旧器件进行额外测试和表征、我认为现在作为测试条件是可以的。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Daniel。