This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793552/ucc27714-ucc27714

器件型号:UCC27714

Richard Herring、您好!

我们在  双晶体管正向转换器拓扑中使用 UCC27714。 我们使用了 tidrti6.pdf 上的电路、并附加了我们使用的电路。

我们观察 到 UCC27714有两个问题  

1) UCC27714 在   400V 直流电压下用于驱动双晶体管正向转换器 MOSFET 时变得很热  

2) 2) 基于 UCC27714.pdf 的 DL1826栅极驱动器中的 MOSFET Q1和 Q2被热 用于在    400V 直流电压下驱动两个晶体管正向转换器 MOSFET

3) 3)我们无法在 HO 和 HS 处看到 CRO 上的 PWM 信号、而观察到 LO 和 COM 之间的信号以400V     直流电压驱动双晶体管正向转换器 MOSFET。

4) 4)请建议 我们应该使用哪种电路来实现双晶体管正向转换器拓扑。 组件和器件型号。

谢谢、此致、

VK Verma

e2e.ti.com/.../DL1826_2D00_GATE-DRIVER-BASED-ON-UCC27714.pdf

e2e.ti.com/.../GATE-DRIVER-CKT-FILL-COMP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VK、

    感谢您关注 UCC27714。 对于两个晶体管正向、需要考虑确保可以保持 HB 到 HS 的偏置、这就是 UCC27714 数据表两个晶体管正向转换器电路中图49所示的两个附加晶体管和元件的原因。

    我在原理图中看到 HB-HS 偏置的两个附加开关 Q1和 Q2。 但是、我确实看到 Q2的驱动信号存在一些差异。

    我对您的实施有一些疑问。 我看到 HI 和 LI 输入的两个不同信号。 有没有原因会产生两个不同的信号? 通常、HI 和 LI 被驱动为两个晶体管正向。 HI 和 LI 输入信号在 您的电路中是否具有相同的时序?

    UCC27714参考原理图49将 Q2晶体管连接到驱动器的 LO 输出。 其中您的电路具有 HI 输入。 HI/LI 和 HO/LO 信号之间存在传播延迟。 时序延迟可能会导致 Q1和 Q2晶体管以及主功率 FET 和开关节点发生一些时序冲突。 您是否尝试过将 Q2晶体管连接到 LO 输出?

    Q1和 Q2晶体管的用途是确保 HS 节点切换至接近接地的位置、以便为 HB-HS 电容器充电。 为了避免时序冲突、您需要确保在打开动力传动系统中的高侧 MOSFET 之前关闭 Q1器件。

    对于发热问题、Q1/Q2电路和动力总成可能存在时序冲突、请确认 Q1晶体管的时序不会与高侧功率 MOSFET 发生冲突。 栅极驱动器 IC。 查看 UCC27714数据表第9.2节中概述的栅极驱动器功率耗散。 栅极驱动功率由 MOSFET Qg、开关频率和 VDD 偏置电压决定。

    为 Q1和 Q2选择的器件应允许快速开关、并且 Q2额定电压看起来足够、因此这些器件应是不错的选择。

    请确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard!

    感谢您的快速回复!

    请参阅基于 UCC27714.pdf 的 DL1826栅极驱动器、其中我们提供了提供单独或常见 PWM 信号的选项、在我们当前的应用中、我们通过 R10、R11和 R14通过不安装 U4/U5、U1 R8和 R13向 HI 和 LI 应用了常见的单 PWM。

    因此、PWM 信号是同相的。

    我将按照您的建议进行必要的更正、以消除传播延迟、然后我将向您分享我的观察结果。  

    此外 、我从 tidrti6.pdf 上获取了该电路、并附上了该电路供您参考。

    谢谢、此致、

    VK Vermae2e.ti.com/.../tidrti6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-GATE-DRIVER-PCB-ON-174191746.pdfHiRichard!

    根据您的建议、我在电路中进行了更正。  请查看 174191746.pdf 上随附的文件 SCHEMATIC1 _栅极驱动器 PCB,因为您可以看到我选择了 R7 (R BIAS)= 2.2R 和 R9 (R BOOT)= 2.2R,并且电路中也提到了其他器件供您参考。

    观察结果:

    1) 1) UCC27714 在施加占空比为60kHz @ 10 %的 PWM 信号时仍发热、但如果我们停止 PWM、则发热停止。

    2) 2)我能够在不将 OUT2连接到功率 MOSFET 的栅极的情况下观察 HO 和 VSS 之间的非常噪声的 PWM 信号。

    请提供建议!

    再次感谢您的持续支持。

    谢谢、此致、

    VK Verma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard!、
    观察结果3:
    连接功率 MOSFET 和变压器后、UCC27714的发热非常小或为零、但自举二极管和自举电阻变得非常热。

    请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VK、

    感谢您对电路板的修改和测试进行更新。

    有关自举二极管和电阻加热的注释。 可能导致这种情况的原因是需要进入 HB 偏置电源的平均电流过大、或者可能是 Q1开关和动力总成存在一些时序问题。

    您能否确认 R12值是否为10K 欧姆、这是高侧栅源极电阻。 您能否获取 Q1栅极、HS 到接地以及 HO 到接地的示波器图。 采用具有相同电压/分频比和相同接地基准的 HS 和 HO 到接地迹线。 这是为了清楚说明 HO 何时高于 HS。

    R7电阻器是否与12V 偏置串联、是否也会出现高温升高?

    告诉我们这是否有助于解决问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Richard、

    我在 LO 引脚上连接了 Q2的基极、以便可以消除传播延迟效应。

    是的、R12=10K、而 R7=2R2是具有偏置的串联电阻。

    在当前配置中、Q1和 D1正在加热、但 UCC27714未加热。

    我已连接 示波器布线、其中通道1位于(HO 和 GND)之间、通道2位于 HS 和 GND 之间、两者的刻度相同、并且在连接变压器时采用。  

    请建议使用提及的器件值的参考电路、这些电路在两个晶体管配置中进行了测试并运行。 以便我可以从这个开始。

    谢谢、此致、

    VK Verma

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VK、

    感谢您对测试的更新。 我对您的最新原理图和 UCC27714图49有一些意见。

    Q1漏极需要能够下拉 Q2 Vgs 上的电压。 需要将 R9电阻器移至 C12和 D3/Q1/Q2连接之间。

    由于 Q1需要能够下拉 Q2 Vgs、因此将 R7二极管电阻增大到更高的值以限制电流。 为 R7尝试至少20欧姆的电阻。

    我对示波器图有一些疑问、所示的刻度是否为200mV/除法? 我希望看到高电压波形。

    我希望得到更多的方波波形、但如果没有负载或未连接次级负载电路、这将影响波形。

    您能否确认电压标度、并使用相同的电压标度和接地基准位置记录 Q1 VGS、HO 至接地和 HS 至接地的波形。

    请告诉我这是否有帮助、或者您可以在主题中发布更多问题。

    此致

    Richard Herring