Richard Herring、您好!
我们在 双晶体管正向转换器拓扑中使用 UCC27714。 我们使用了 tidrti6.pdf 上的电路、并附加了我们使用的电路。
我们观察 到 UCC27714有两个问题
1) UCC27714 在 400V 直流电压下用于驱动双晶体管正向转换器 MOSFET 时变得很热
2) 2) 基于 UCC27714.pdf 的 DL1826栅极驱动器中的 MOSFET Q1和 Q2被热 用于在 400V 直流电压下驱动两个晶体管正向转换器 MOSFET
3) 3)我们无法在 HO 和 HS 处看到 CRO 上的 PWM 信号、而观察到 LO 和 COM 之间的信号以400V 直流电压驱动双晶体管正向转换器 MOSFET。
4) 4)请建议 我们应该使用哪种电路来实现双晶体管正向转换器拓扑。 组件和器件型号。
谢谢、此致、
VK Verma
e2e.ti.com/.../DL1826_2D00_GATE-DRIVER-BASED-ON-UCC27714.pdf