This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:导致 VCC 低于3.4V 的原因

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795391/lm5141-q1-what-causes-the-vcc-below-3-4v

器件型号:LM5141-Q1

在 描述中、在7.3.8输出电压下、它描述 了配置 设置 被锁存、并且在  LM5141-Q1 断电 且 VCC 降至低于 VCC (UVLO)典型值3.4V、然后再次上电之前无法更改。 但它无法告诉我们什么会导致 VCC 降至3.4V 以下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    第7.3.8节说明了这是在启动时检测到的设置。 在器件打开时、您无法将输出电压从3.3V 设置调整为5V 设置。 您必须选择您的设置、然后启动器件、因为它会在启动期间感应到该设置。

    "VCC 降至3.4V 以下"说明了您必须通过的阈值、以便将设置从一个更改为另一个。 在正常运行期间、该器件不会让 VCC 降至3.4V 以下。 唯一应该导致这种情况的是外部电路、此电路将为器件断电并再次进行备份。

    Sam