This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:导入问题

Guru**** 2810865 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794451/bqstudio-import-issues

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

我似乎可以从黄金映像加载大多数配置、系统数据、电量监测、Ra 表值、但似乎不更新存储在黄金映像中的任何校准数据值。 此区域是否受保护? 为了将校准信息导入数据存储器、我是否需要在 bqStudio 中更改首选项? 旧的 bqEVSW 允许黄金映像导入所有数据闪存值、包括校准值(CC 增益、CC Delta、CC 偏移、电路板偏移、分压器、 等)。 当我使用"从文件导入"时、如何获取这些校准数据存储器值进行更新?

仅运行电压校准时、旧的 bqEVSW 似乎会更改 CC 增益、CC Delta、CC 偏移和分压器。 bqStudio 软件似乎只接触分压器值。 这是真的吗?

除了电压校准步骤之外、我是否还需要执行 CC 偏移和电路板偏移校准步骤?

我尝试在 TI 的客户支持页面(案例#CS0020311)上发布这些问题、但我得到的唯一答案是他们不知道、E2E 社区是我的最佳答案选择。

Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 Windows->Preferences->Golden Image 下,我从“要在 GMFS 文件中保留的类名”中删除了“校准”,则在尝试“从文件导入”时不会生效。 我仍然无法导入任何校准数据。  

    如果我在 Windows->Preferences->All Global Settings 选项卡下选择“显示高级视图”并使用“从文件导入(高级)”,则每次我可以“配置选择”以在导入期间包括校准数据时,它都会弹出 AM Import 对话框。 此操作只能运行一次、但每次调用"从文件导入(高级)"时、我必须执行此"配置选择"。 导入对话框弹出窗口似乎未保存其选择以供将来的"从文件导入"请求使用。

    如何设置 bqStudio、使其始终允许导入校准数据值、而无需每次选择此参数?

    我使用的是 bqStudio、V1.3.86.3。

    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也似乎根本不能更新 CC 偏移。 尝试写入数据存储器时。 它无法写入此位置。 所有其他字段更新正常。 bqStudioTEST 版本的 CC 偏移是否存在问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这一点上,我认为我剩下的唯一问题是:

    1、     旧 bqEVSW 在仅运行电压校准时似乎会更改 CC 增益、CC Delta、CC 偏移和分压器。 bqStudio 软件似乎只接触分压器值。 这是真的吗?

    2.     如何设置 bqStudio ,使其始终允许导入校准数据值,而无需每次使用“高级视图”和“从文件导入(高级)”来选择此值? 这是否是 bqStudio (V1.3.86.3)中的错误?

    3.     bqStudio (V1.3.86.3)版本的 CC 偏移是否有问题?  写入数据存储器失败或在写入到数据存储器之前的值后立即复位。

    此致、

    Jeff。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个参数的校准需要一个接一个地完成。 bqstudio 一个接一个的完成。
    2.单击 preferences->preferences->datamemeory->import,然后在显示要保留的类名的字段中单击。 删除校准、因为它在那里。

    3压力表定期执行 cc 偏移校准。 因此、即使失败、也可以忽略。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx、

    在#2中,我认为您是指 Windows->Preferences->Data Memory->Import。



    我正在从 Windows->Preferences->Golden Image 菜单中清除"Calibration"。

    这会影响什么?

    此致、

    Jeff。