This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:用于高电流的铁氧体磁珠滤波器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795039/tps92691-ferrite-beads-filter-for-high-current

器件型号:TPS92691

在 EVM 数据表原理图中、使用了两个输入磁珠和两个输出磁珠。

在我的应用中、我驱动56V 5A COB LED。 输入电压为22-50V、因此输入电流可以~6-13A。 我在互联网上读到、磁珠饱和并失去滤波效率、因此最好使用电流额定值高3-4倍的磁珠。 如何实现此类滤波器、如数据表中的示例所示? 没有额定电流高于10A 的铁氧体磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roman、

    铁氧体磁珠可供汽车应用通过某些 EMI 测试。 这取决于您的系统要求和 EMI ...您可能根本不需要这种铁氧体磁珠。 我确实看到一些铁氧体磁珠可以超过10A 到12A、并进行快速搜索。 此外、您还可以对它们进行分段、以获得更高的电流。

    我只想提醒您、您所处理的功率级别非常高、热和功率级设计在这里至关重要。

    谢谢 Tuan