This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:高占空比和无负载启动

Guru**** 2391405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795280/lm25011-high-duty-and-no-load-start-up

器件型号:LM25011

我们的客户使用案例是 Vin=34V、Vout=26V、Iout=0.6A、Fsw=500kHz。

当 Vout 在空载条件下启动时、由于浪涌电流(可能)、Vin 电压在几个周期内变得平缓、并且由于 Vout 上升、因此执行高占空比操作。

此时、BST 电容器电荷未保持、LM25011无法正常开关。 因此、Vout 不会上升到设置电压。

通过设置更长的软启动时间可消除此问题。  

数据表中介绍了如何降低 FB 电阻器值以提供最小1mA 的负载。

当 LM25011在 BST 电容器上没有足够电荷的情况下继续运行时、LM25011或外部元件是否可能会损坏?

除了软启动时间或最小负载电流之外、您对解决方案有什么想法吗?

是否存在软启动电容器的最小值和最大值?

如果存在最小1mA 负载、LM25011能否为任何条件下的正常开关保持足够的 BST 电容器电压?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei、

    我没有任何证据表明您所描述的内容已损坏 LM25011。 BST 电容电压不足意味着高侧 FET 可能无法完全导通、但这会增加 FET 中的热耗散。 如果 IC 没有过热、则很可能不会损坏。

    软启动电容不应小于1nF。 只要您考虑应用、SS 电容就没有上限。 您的负载是否接受这种缓慢上升?

    我们的测试显示 LM25011在1mA 负载下保持足够的 BST 电容电压。

    这是适用于此器件的两种最佳解决方案。

    Sam