This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:关于应用报告 SLVA437A、2011年10月修订。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793950/bq24650-regarding-application-report-slva437a-revised-oct-2011

器件型号:BQ24650

您好!

我一直在查看应用手册# SLVA437A  - 2011年10月修订。  

请说明以下内容...

1)  1)在 第 5页 的第5步   中、它指出 需要在结 D5和 R21与 GND 之间添加一个电阻器 R23、以便在 Vin 超过20V 时保护 FET Q3免受过压影响。  但是、第2页的原理图     显示该电阻为 R24、而不是 R23。  这是一个印刷错误

2) 2)第3页的原理图中显示了2个 gnds。   接地 GRD (三  个水平斜线)似乎 用于抗噪,但 系统负载和电池是否共享相同的 GND?  

3) 3)我的目的是围绕24伏铅酸 电池设计此电路。   除了电池的 Ah 规格的差异之外、 更高的浮动和大容量充电电压似乎可以  使用相同的电阻参数 、前提是我使用相同 的 Vref 和40mV 差分 常数。  您同意吗?

此致

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    是的、这是一个拼写错误、图的 R24和计算的 R23是指分压器的底部电阻、因此未达到 FET 的最大 Vgs。 请务必查看铅酸电池的最大充电电压、而不是标称电压、因为 BQ24650支持高达26V 的电池稳压电压。 VREF 为内部3.3V、40mV 差分也为内部、基于 SRP 和 SRN 之间的满量程差分电压(请参阅第8.3.3节)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢您的回复-但我仍然感到困惑。  第5页步骤2中的公式  Vref 为2.1伏、但数据表中的数字为2.1V、 但这称为 Vreg。     您所指的3.3伏被列为 Vref_reg。   您能否根据  第5页上的公式澄清数据表参数?   

    此致

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    我可以看到您的困惑。 IC 上有一个引脚 VREF、它是一个3.3V 电压基准输出。 第5页第2步公式中的 Vref (SLVA437A)是指内部2.1V 反馈基准电压、用于监测电池电压。 此2.1V 是反馈调节电压、在 D.S 的 E.C 表中称为 VREG 数据表和应用手册不一致、有一些模糊之处。 我是否能够消除这些差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    是的、  这清楚说明了我的困惑、但我对当前的能力和设置有另一个问题。

    我们在工作中讨论 了设计的可能性(参考同一应用手册) 、以便用户能够通过  选择  SRP/SRN 电路中使用的不同电阻值(开关输入或输出)来选择多种大容量电流设置之一。  例如、 一 位客户的 Ah 电池额定值可能比其他客户大。   基于数据表中的表1  对于一系列 电流具有不同的电感器和电容值这一事实 、我认为这种 做法可能不切实际、也可能根本 行不通。  选择一个电感器和电容值是否可以实现这一点?

    请给我您的评论。

    此致
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、
    对于 BQ24650、充电电流仅由感应电阻器设置、因此必须针对您希望实现的不同充电电流设置进行物理替换。 该表只是基于所需电感器电流纹波(电感器饱和电流必须高于充电电流(ICHG)加上纹波电流(IRIPPLE)的一半)和所需输出电压纹波的推荐值。 DCR 和 ESR 也是与电感器和电容器值之间的折衷、并且会影响效率(在更高的充电电流下会产生更大的影响)。 从本质上讲、选择电感器和电容器值需要进行权衡(另一个因素是电路板空间的元件尺寸)、该表简化了在不同充电电流下推荐元件值的选择。
    对于 BQ24650、只要针对客户所需的应用和的谐振频率考虑了权衡因素即可
    输出电感器和输出电容器的设计频率介于12kHz 和17kHz 之间、这应该是可以接受的。 (根据 BQ24650内部环路补偿、指定的频率范围可实现良好的环路稳定性)。
    有关电感器和电容器选择的更多信息、请参阅 BQ24650数据表的9.2.1设计要求部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你