This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:MODE 引脚的 H 电平范围

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515, TPS53318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795181/tps53515-the-h-level-range-of-mode-pin

器件型号:TPS53515
主题中讨论的其他器件: TPS53318

大家好、团队、

一旦 MODE 引脚连接至 PG,TPS53515即为 FCCM 模式,那么 MODE 引脚的 H 电平规格是多少? 我无法从数据表中找到此规格,我们应该添加有关此规格的详细条件。

我还检查了 tps53318的数据表、它有一个明确的相关规格。

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    我不理解您的问题。 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于我们建议将 MODE 引脚连接到 PG、因此可以接受 MODE 引脚的最低 H 电平电压。 如果 PG 的上拉电阻太小、则 tps53515仍保持 PFM 模式、因此如果我们通过一个电阻器将 MODE 引脚连接到 PG、PG 的最小上拉电压是多少?

    谢谢、
    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安东尼

    所需的模式连接电阻器值如表4中的数据表所示。 有5种可能的连接。 请遵循表4中的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    MODE 引脚需要拉至高于2.5V 标称值以转换至 FCCM。

    此致、
    Anthony