This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1:SW 波形的过冲太大

Guru**** 2515435 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794532/lmr14030-q1-lmr14030-q1-the-overshoot-of-the-sw-waveform-is-too-large

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030

尊敬的团队:

我的客户在多个项目中使用 LMR14030-Q1、现在他们在测试时遇到了问题、如下所示、SW 波形的过冲(用红色圆圈标记)太大(2.5V)、他们的原理图是第二张图片。 您能否帮助我说明过冲为何如此大?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    CTM 是否在二极管或 SW 引脚与 GND 引脚之间对其进行了测试? CTM 是否使用最短的探头接地对其进行了测试? 您可以向我发送 PCB 布局以进行双重检查吗?

    根据数据表规格、SW 和 GND 之间的绝对最大负电压为-3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复! 我已要求 CTM 根据您的要求进行测试、他将于下周一将结果和 PCB 布局发送给我。

    谢谢、此致、
    雪利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    下面是使用最短探针接地在 SW 引脚至 GND 引脚上进行 CTM 测试的波形。 过冲(标记为红色)会减小、但仍然过大。

    PCB 布局如下所示:

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sherry、

    两个 R/C 缓冲器未放置在靠近二极管的位置、所有其他外部元件布局都足够好。

    请移除一个 R/C 缓冲器、查看负尖峰是否有任何改善。

    LMR14030可接受-1.68V (峰值)负尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我会让定制尝试、谢谢!

    此致、

    雪利