请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 主题中讨论的其他器件: TPS22917
我们将在低电压和低电流条件下使用该器件- 3.3V 电源、负载范围为单 mA 至50mA。
将有一个与具有大电容但电阻较高的电容器并联的小电容(不幸的是)。
LM66100是否能够在电源切断后、但在输出电容器放电之前自行关闭?
TPS22917在此类条件下的行为是怎样的?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Bart、
感谢您与 E2E 联系!
您的 ON / EN 连接器是否位于单独的使能线路上? 对于 LM66100、只要 CE 引脚上的电压高于输入电压、器件就会关断。 在关断状态下、器件将处于二极管模式。
对于 TPS22917、只要 ON/EN 引脚上的电压低于 VIL、器件就会关断。 在没有负载参数的情况下、很难估算任一器件是否会在输出电容器之前关闭。 您能否具体说明什么是负载电流和负载电容?
谢谢、
黄亚瑟
要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch