This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22960:引脚上

Guru**** 2793545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22960, TPS22917, TPS22916, TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795335/tps22960-on-pin

器件型号:TPS22960
主题中讨论的其他器件: TPS22917TPS22916TPS22919

大家好、

应用电源路径为 CR2032 (3V 电池)->TPS22960 (CR2032和 TPS22960 ON 引脚之间还有另一个按钮开关)--> MCU

由于采用了机械设计、因此需要部件最大高度小于0.7mm 且无焊球引线封装。 我没有发现任何单通道器件符合要求、只有 TPS22960符合要求。 我们将 Vin 连接在一起、将 VOUT 连接在一起、将其用作单通道。

对于电池电源系统、总电流应该非常小、以延长使用寿命。

在数据表中、ON 引脚不能悬空、我们将让 ON 引脚具有下拉电阻器并连接到 MCU GPIO。

我们想知道引脚下拉电阻器可以是3Mohm、从而实现非常小的功率损耗吗?

或者、您是否有任何推荐的单通道器件符合要求?

谢谢!   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    我们的大多数泄漏超低的器件采用 BGA 焊球封装或 SOT-23封装(高度更大)。 这些器件包括 TPS22916、TPS22917和 TPS22919。

    您能否详细说明高度和非 BGA 要求? 为什么这两个要求都很重要?

    您对 ON 引脚也是正确的。 引脚不能悬空或处于不确定状态、因此您可以添加一个大电阻器作为下拉电阻器、以便在禁用时将引脚拉至 GND。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch