This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:MM 的 ESD 等级(机器模型)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794831/tlv62565-esd-level-of-mm-machine-model

器件型号:TLV62565

尊敬的:先生

我找不到 TLV62565的 MM (机器型号) ESD 等级。


您能告诉我原因或具体数据吗?


非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们相信、

    感谢您发送查询。
    我将在接下来的几天内对此作出回应。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们相信、

    根据 JEDEC 标准、机器模型测试不是 ESD 认证的要求、因此 TI 不再执行此测试。
    HBM 和 CDM 规格足以涵盖 IC 产品的实际 ESD 可靠性。
    有关详细信息、请参阅以下链接。

    www.jedec.org/.../Industry Council_MM_January2014_JEDECversionMay2014.pdf


    此致、
    Excel