This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:如何配置未使用的 Iout 引脚

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792967/tps92638-q1-how-to-configure-unused-iout-pins

器件型号:TPS92638-Q1

您好、支持团队、如何配置未使用的 Iout 引脚 、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也希望这个问题得到解答。 我有一个12V 电源和50mA 的 ISET。 我是否需要在那里放置一个电阻器? 多大尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohamed、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    此问题是否有更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在使用该器件之前详细阅读数据表。  

    由于 PWM1控制 OUT1/2、PWM2控制 OUT3/4。 将 OUTPUT5/6/7/8用于未使用的引脚、并将 PWM3/4下拉至 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用7/8端口,该怎么办? 我们需要为最后一个端口做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果对于 OUT7或 OUT8、则仅使用一个通道、建议添加一个电阻器或二极管作为虚拟负载、以避免故障报告。