This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62050:TPS62050DGS 输出纹波问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795094/tps62050-tps62050dgs-output-ripple-issue

器件型号:TPS62050
主题中讨论的其他器件:TPS62054

尊敬的 TI 专家:

我们正在开发基于 TPS62050DGS 的直流/直流转换器电路(请参阅下面的原理图)。 转换器的输入为4VDC,而输出设计为提供1.8V@800mA。 负载连接到转换器输出、1.8V 时消耗约400mA 电流、我们注意到输出端的纹波大于等于150mA。 我们希望尽可能降低输出纹波电压、您能帮我们修改原理图并提出建议吗? 谢谢你。 Peter   

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    首先、如果您的应用需要1.8V 电压、您可以使用 TPS62054、它具有1.8V 的固定输出电压、并切断 FB 电阻器和 CFF。
    此外、要降低纹波电流/电压、请参阅数据表中的第13页和第14页、其中说明了如何为电感器和输出电容器选择合适的值(我注意到您在设计中都使用了最小值)。

    此致、
    Omar Hegazi